All the Modicon PLCs (Quantum, Premium, M340, M580firmware<4.x) were equiped with the protocol SNMPV1.
SNMPV1 and SNMPV3 have been implemented in M580 firmware >=4.x.
SNMPV1 is not a cybersecured protocole.
SNMPV3 is cybercecured. By selecting SNMP V3, the user must define a username...
For cybersecurity reason when we select a M580 CPU firmware >=4.xx, SNMPV3 is selected and enable.by default.
So to be able to build an application using a M580 CPU V4.x and more recents versions, the user must select the protocol SNMPV1 or (SNMPV3 by defining a username).
SNMPV1 and SNMPV3 have been implemented in M580 firmware >=4.x.
SNMPV1 is not a cybersecured protocole.
SNMPV3 is cybercecured. By selecting SNMP V3, the user must define a username...
For cybersecurity reason when we select a M580 CPU firmware >=4.xx, SNMPV3 is selected and enable.by default.
So to be able to build an application using a M580 CPU V4.x and more recents versions, the user must select the protocol SNMPV1 or (SNMPV3 by defining a username).
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia
Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.