Search FAQs
ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันเซอร์กิตเบรคเกอร์ตามมาตรฐาน IEC60947-2
ตามมาตรฐาน IEC60947-2 ระบบที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 1000 VAC หรือ 1500 VDC สำหรับการใช้งานโดยผู้ที่มีความรู้ในการติดตั้ง หรือปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ ได้แบ่งประเภทของออกเป็น 2 ประเภท
1.เบรกเกอร์ category B :
2.เบรกเกอร์ category A :
หมายเหตุ สามารถอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ
1.เบรกเกอร์ category B :
- เป็นเบรคเกอร์ที่มี time delay ทำให้สามารถทำ time discrimination กับเบรคเกอร์ตัวล่างได้
- ค่า Icw บอกระดับกระแส (kA)ที่สามารถทนได้ในช่วง time delay (0.05 ,0.1 ,0.25 ,0.5 ,1 sec)
- พิกัดกระแส 800-6300 A
2.เบรกเกอร์ category A :
- ไม่มีการกำหนดค่า Icw
- สามารถทำ discrimination แบบ current discrimination ได้
- พิกัดกระแส 1-630 A
หมายเหตุ สามารถอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ
Released for:Schneider Electric Thailand
Attachment(s)
Related products for Schneider Electric Thailand
Range:
Related products for Schneider Electric Thailand
Range: