{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the ATS48 line voltage operating range?
Issue:
Live voltage operating range of ATS48.

Product line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The Altistart 48 is suitable for three phase supply voltages that range from 208VAC to 690VAC , 50/60Hz.  The tolerance of the voltage supply is -15% to +10%.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: