{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Does the ATV61 or ATV71 have the COS (cosine, power factor) parameter?

Article available in these languages: สเปน

Issue:
The ATV61 or ATV71 COS (cosine, power factor) parameter.

Product Line:
Altivar 61/71

Environment:
All

Cause:
Application inquiry: What horsepower range of 3 phase motors can be controlled by a ATV58 single phase 208/230vac input Drive?

Resolution:
No, there is no power factor setting in these drives.

Set motor parameters in menu 1.4 (Motor Control - drc)
Run auto tuning, and make sure the motor is cold before doing the auto tuning function.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: