{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is Form Y35 for a NEMA starter or contactor or overload relay?
Issue:
Form Y35 for a NEMA starter or contactor or overload relay

Product Line:
NEMA Type S Motor Starters (8536 8736 8606)

Environment:
NEMA Starters

Resolution:
Form Y35 was a catch-all form for special features for which there was no existing form number. It required a description ( ie. Form Y35( for ...... ) ) and engineering approval. In mid 2008 , the Form Y35 for these product lines was discontinued and an SPL or Special was created through Product Selectors for less common modifications for new products .

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: