{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the part number for the 24V LED pilot light used in ATV61/ 71 drives in Model 6 MCC`s?
Issue:
Which 24V LED pilot light part numbers were used for ATV61/71 drives in Model 6 MCCs.

Product Line:
ATV61/ATV71

Environment:
All

Cause:
ATV61/ATV71  LED Pilot Lights in Model 6 MCC

Resolution:
​Part number, 25501-00001 - White LED

​Part number, 25501-00002 - Blue LED
​Part number, 25501-03043 - Red LED
​Part number, 25501-03044 - Green LED
​Part number, 25501-03045 - Amber LED

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: