ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is there a KVM switch that supports USB peripherals?
Issue
Is there a KVM switch that supports USB peripherals?
Product Line
- Rack Accessories
- KVM Switches
Environment
- All installation scenarios
- Users requiring KVMs with USB capability for local console access
Cause
General information for users.
Resolution
The current line of KVM switches (KVMXXXX) have USB peripheral (keyboard and mouse) support for the local KVM console. Additionally, the older, discontinued AP56XX models support USB peripherals for the local console connection.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: