{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How much extra space is there to the front and rear of the internal rack posts on the NetShelter CX when the rails are at their furthest positions?

Article available in these languages: รัสเซีย

Issue:
Customers need to know how much room there is in the NetShelter CX beyond the rails.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers want to avoid interference with the front door and rear fan units.

Resolution:
Forward of the front rack posts = 100mm / 4”
Rearward of the rear rack posts = 60mm / 2” (Except, where fan modules intrude there is no usable extra space)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: