{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Are the Altistart Soft Starts SEMIF47 Compliant?

Issue:
Wondering if the Altistart Soft Starts are SEMIF47 Compliant?

Product Line:
Altistart

Environment:
All

Cause:
SEMIF47 compliant

Resolution:
The Altistart soft starts are not SEMIF47 Compliant, as they do not have enough stored capacity to ride through a power dip or sag.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: