{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What version of the Sepam 40 is compatible with 969 TP or ACE 969 FO - IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 ?

Goals and Symptoms

What is the Sepam 40 compatible version with 969 TP or ACE 969 FO - IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 ?

Causes and Fixes

For using the ACE 969 TP or ACE 969 FO, the Sepam 40 has to be on firmware version 03.00 or higher.
This version enables the Sepam 40 to communicate using the IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 protocols.

AEDL3




Legacy KB System (APS) Data: RESL201168 V1.0, Originally authored by DaMi on 01/28/2010, Last Edited by DaMi on 01/28/2010
Related ranges: Sepam series 40, Sepam accessories

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: