{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
MiCOM S1 Studio Error: Data model file is not installed

Issue
Error message: "Data model file is not installed"

Product Line
MiCOM relays

Environment
MiCOM S1 Studio

Cause
This error will populate in MiCOM S1 Studio if one is attempting to connect to a MiCOM relay without the data model being installed.

Resolution
Refer to FA221295 for detailed instructions on how to add the data models.
The latest version of Easergy Studio (MiCOM S1 Studio) can be found here: https://www.se.com/ww/en/product-range-download/61035-micom-s1-studio


Legacy KB System (APS) Data: RESL210416 V1.0, Originally authored by DaFr on 01/24/2013, Last Edited by DaFr on 01/24/2013
Related ranges: MiCOM S1 Studio

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: