{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the differences between ProWORX NXT and ProWORX NXT Lite?

Issue:
Differences between ProWORX NXT and ProWORX NXT Lite


Product Line:
ProWORX NXT


Resolution:
The ProWORX NXT Full and Lite packages have the same functionality. There are no differences/limitations between the two packages other than the PLCs they support.

372SPU68001NDEV .....ProWORX NXT full Offline/Online Development Package. Supports all of the Momentum, Quantum, 984 Series Slot Mount, Compact, Modicon Micro 110CPU,
Modicon Micro984, 984A,B,X Chassis Mount, Atrium and VME controllers.

372SPU61001NLDV .....ProWORX NXT Lite Offline/Online Development Package. Only supports the Momentum, Compact and Modicon Micro 110CPU controllers.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: