{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the M340 spacing requirements, when installing a backplane (BMXXBP ••••) in an enclosure?

Issue:
M340 spacing requirements, when installing a backplane


Product Line:
M340


Resolution:
When assembling BMX XBP racks certain installation rules must be complied with.
image1

image2

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: