{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How can I upload a project from an HMI using Vijeo Designer programming software?

Article available in these languages: สเปน

Issue:
Uploading a project from an HMI using Vijeo Designer programming software.


Product Line:
Vijeo Designer, HMIGTO, HMISTU, HMIGTU, HMISTO5, XBTGT


Resolution:
1) Launch Vijeo Designer.
2) Right-click on Vijeo Manager and select "Upload Editor Project".
Upload

3) Select the method by which you wish to upload the project. You can upload via Ethernet, Serial, or USB. If you wish to upload via Ethernet, enter the IP address of the HMI.
Upload


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: