{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the meaning of the error code 'FFFF' on the READ_REG_QX Function Block Status pin?

This error code is not documented but indicates that the Quantum 140CRP31200 module does not have a minimum firmware version of 1.56. For BMXCRA31210 with BMXNOM0200 communications on a QEIO network, the Quantum 140CRP31200 module requires at least the firmware version of 1.56.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: