{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can a Unity Quantum project be converted to a Unity Premium project?

Issue

Can a Unity Quantum project be converted to a Unity Premium project?

Product Line

Unity Pro, Quantum, Premium

Environment

Unity Pro v8.0

Resolution

No, the two product lines support different IO and different instruction sets. This type of conversion is not available. Converting a Unity Premium project to a Unity Quantum project is also not possible for this reason.
The Schneider Electric recommendation is to upgrade for a M580 controller using the Unity to M580 Converstion (UMAC) tool.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: