{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
STB Island Module Hot Swap Information

Issue

This purpose of this resolution is to provide information regarding hot swapping STB modules.

Product Line
Advantys, STB

Resolution

The design of STB product does not allow the hot-swapping of an I/O module if there is only one module in the system. The same is true if you have multiple modules and you remove all of them prior to replacing one. The NIM will enter a fatal error condition if no I/O modules are present.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: