{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
171CCC9x030 M1E Processor IEC Firmware Upgrade to v.1.26

Issue
The purpose of this resolution is to inform Momentum M1E users that the IEC firmware has been upgraded to version 1.26.


Product Line
Momentum
171CCC98030
171CCC96030


Environment


Resolution
Firmware v.1.26 resolves an issue with pinging an M1E through a router across a WAN. This problem also occurred in IEC Exec. versions 1.21, 1.22, and 1.23.

Note: It is recommended to power cycle the M1E immediately after downloading the firmware and before loading a configuration.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
M1ev126e.zip [232.13 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: