{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Supplemental Profibus Island Module Health Bit Information for ACS Online Help

Goals and Symptoms

Information in this resolution applies to Structure of the STB NDP 2212 Diagnostic Message, Bytes 16 - 31 located in the Advantys Configuration Software Online Help > Hardware Help > Advantys STB Profibus DP NIM > Fieldbus Communication Support > Diagnostics Service. The purpose is to explain module conditions which are represented by the 0s and 1s in those bytes.

Causes and Fixes

This information may also be found on Pl@net in the Advantys STB Profibus DP Network Interface Applications Guide, p/n 890USE17300.


Legacy KB System (APS) Data: RESL179562 V1.0, Originally authored by WeDa on 09/01/2006, Last Edited by WeDa on 09/01/2006
Related ranges: Advantys STB

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: