{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Within the catalogs in the characteristics section for the RPF relays, it mentions that for the Rated operational current in utilisation categories AC...

Goals and Symptoms

Within the catalogs in the characteristics section for the RPF relays, it mentions that for the Rated operational current in utilisation categories AC-1 and DC-1: Conforming to IEC N/O=30A N/C=3A Conforming to UL 30A. Why is so big the difference between N/O and N/C ratings in IEC?

Causes and Fixes

The NO contact is dedicated to switch power loads.
The NC contact is dedicated for low power control (PLC, pilot light...)


Legacy KB System (APS) Data: RESL200159 V1.0, Originally authored by LaBe on 10/02/2009, Last Edited by LaBe on 10/02/2009
Related ranges: Zelio Relay

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: