{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the recommended number of wires and AWG size for connection to a BMXFTB2820 or BMXFTB2800 ?

Issue
Need to purchase wire and need to know acceptable sizes.

Product Line
Modicon X80 IO

Resolution
The recommendation is one wire between 16 to 24 AWG.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: