ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How do the program and data get stored in the memory of Quantum PLC
In case no memory extension card is used with PLC, then the program data and constants are stored in the internal RAM memory of the processor module only.
However, when the memory extension card is used with PLC, then data is stored in the internal RAM memory of processor module, whereas programs and constants are stored in the memory extension card.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: