{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the minimum firmware version required on a Series 3000/4000 Circuit Monitor that enables it to access the features available in the ECC21 firmware version 5.0?

Product Line
Series 3000 Circuit Monitor
Series 4000 Circuit Monitor
ECC21

Resolution
The Series 3000/4000 Circuit Monitor must have firmware version 12.81 or greater in order to enable it to access the features of the ECC21 firmware version 5.0.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: