{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the RJ11 Pinout for the 6200 TRAN Meter?

Below is the pinout for the 6200 TRAN RJ11 Connector for the Modular Display:

Pin 1: Vcc
Pin 2: GND
Pin 3: -Signal
Pin 4: +Signal
Pin 5: GND
Pin 6: Vcc




Last Revised: September 21, 2007
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL188295 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 10/04/2007, Last Edited by KBAdPM on 10/04/2007
Related ranges: ION6200

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: