{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
The VIP in ION Designer gives the error message 'bad handle detected' when linking modules to an ION meter

Goals and Symptoms

When attempting to link modules to a meter the error message 'bad handle detected' is displayed in Designer. In the event log there may be errors such as the following:
Client Subsystem: can not add statement: Ball_Plant_3.MDP_6 does not exist in the NOM database

Creating a new module to link to the meter does not help to fix the problem.

Causes and Fixes

The following solution should solve the issue:

  1. Restart the ION Services
  2. If that does not solve the problem, stop all ION Services, delete the tree file (...ION Enterprise\config\trees) for the malfunctioning devices, then start the services again.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: