{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How do you send Input/Output links to the back in Designer (ION/SPM/PME)?

Issue
How do you send Input/Output links to the back in Designer (ION/SPM/PME)?

Product Line
Power Monitoring Expert 8.x (PME 8)
Power Monitoring Expert 7.2.x (PME 7.2.x)
Struxureware Power Monitoring 7.0.x (SPM 7.0.x)

ION Enterprise 6.0.x

Environment
Designer Module view of Input/Output Linkage

Cause
Links are in front of diagram objects and they want to be moved to make it easier to see the objects

Resolution
When working in Designer you can press Ctrl+B to send all links to the back.

Below are examples of before and after sending the links to the back:



ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: