{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the correct order to upgrade the exec in the Quantum Unity processor 140CPU651x0?

1. Processor Operating Systems are upward compatible: updating a processor with a higher Operating System version is always allowed

2. It is recommended to always upgrade the OS version of a processor with the latest available version

3. It is recommended that the Copro version is associated with the OS version indicated in the QUANTUM - Launch History tables (mandatory for HotStandby Systems)

4. It is mandatory to upgrade the Ethernet Coprocessor before the Processor OS

5. It is not recommended to downgrade the OS of a Processor


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: