{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to wire Current Transformers (CT) on Sepam Series 80 relay for differential protection (ANSI 87)

Issue
Need to know how to wire CTs for differential protection (ANSI 87) on the Sepam Series 80 relay and what type of current values it generates.

Enviroment
Sepam 80 Series

Resolution

Wiring Current CTs for Differential Protection (ANSI 87)

Feeder

Feeder Feeder2

For feeder applications:

    • CTs located on primary side of transformer or motor are wired to B1 using a CCA634 connector and produce a Ia, Ib & Ic current.
    • CTs located on secondary side of transformer or motor are wired to B2 using a CCA634 connector and produce a I'a, I'b & I'c current.
Main

MainMain2

For Main applications:

    • CTs located on primary side of transformer or generator are wired to B2 using a CCA634 connector and produce a I'a, I'b & I'c current.
    • CTs located on secondary side of transformer or generator are wired to B1 using a CCA634 connector and produce a Ia, Ib & Ic current.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: