{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to find the amount of free memory in the SD card for the BMXNOE0110.

Issue
How to find the amount of free memory in the SD card for the BMXNOE0110.

Product Line
BMX NOE 0110

Environment
Web Designer

Resolution
To see the amount of free memory,

  • Start Web Desginer.
  • Open the Web Designer application.
  • Click on the target name (i.e., BMX NOE 0110 - Target 0 ...)
  • Click on Target from the top menu.
  • Click on Site Explorer .
  • Click on the IP address for the target in the Site Explorer View tab.
  • The free memory in the SD card will be shown on the bottom left of the site explorer window.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: