{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can the split rear doors of a NetShelter SX, SV or VX cabinet be installed on the front of the cabinet, and can the front door be installed on the rear?
Issue:
Design of the data center may require a full width door on the rear and/or split doors on the front.

Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV, NetShelter VX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Data center layout requires NetShelter SX, SV or VX cabinet to be flexible and allow the customer to choose what door style is installed in the front and/or rear.

Resolution:
Yes, the rear doors can be installed onto the front of the cabinet and the front doors onto the rear.
When moving the rear doors to the front you must also move one set of hinges from the rear to the front.
Replacement front and rear door kits include all of the hinges necessary to hang the doors.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: