{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to release latched contacts on the VAMP 321 relay
Issue
The protection elements are set to latch upon initialization and they need to be reset.

Product Line
VAMP 321

Resolution
The contacts may be released from the front screen of the VAMP 321 or from VAMPset. From within VAMPset navigate to the RELEASE OUTPUT MATRIX LATCHES screen then set Release Latches to Release and write the changes to the VAMP 321 relay.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: