{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What would cause the message: "Error in licensing subsystem. Vijeo Frame error load 0x0000000E" when I try to launch Vijeo Designer?

This error means that the Vijeo Designer license file is corrupted. The only way to resolve this issue is to:

1 - uninstall Vijeo Designer

2 - For Vijeo Designer v6.1, Delete file 6G9JCFEW.ocx from C:\Windows directory.
For Vijeo Designer v6.2, Delete file LC9GCN9J.ocx from C:\Windows directory.

3 - Reinstall Vijeo Designer and input the reference/serial number.


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: