ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Why does Unity Pro Configuration of the rack shows a red slot number for the Quantum 140CPS11420 power supply?
Title
Why does Unity Pro configuration of the rack shows a red slot number for the Quantum 140CPS11420 power supply?
Issue
Product Line
Unity Pro, Quantum
Environment
Cause
Resolution
That means that Unity is not seeing the correct module ID in that slot. If you have selected 140CPS11420, try selecting 140CPS114X0 (or vice versa) and the red slot number will go away.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: