{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the frame sizes of ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Frame sizes for ATV61 and ATV71

Product Line:
ATV61 ATV71 Altivar drives

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
See Attached Chart and use the Engineer Frame column based on the part number of the drive.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Frame sizes atv61_71_framesizes_iv.xls [29 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: