{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Does the ATV312 have a run time or elapsed time meter?

Issue:
Run time on ATV312

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All models

Cause:
None

Resolution:
Yes, parameter rtH (Operating time) in the SUP menu displays the total time that the motor has been powered up.  If desired, this can be set as the default display.  This operating time can be reset to zero by setting rPr = rtH in the FLt menu.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท: