{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the maximum starts for the ATS22 soft starters?

Issue:
The ATS22 capable of doing 20 starts per hour?

Product Line:
ATS22
Environment:
All model numbers and serial numbers
Cause:
None
Resolution:
No, the ATS22 is not designed for 20 motor starts per hour. The standard maximum cycle must not exceed 4 to 6 starts per hour with the ATS22.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: