{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Unable to configure GOOSE inputs for Vamp protection relays
Issue: Unable to configure GOOSE inputs for Vamp protection relays

Resolution: To be able to configure the GOOSE inputs for a VAMP relay you must select the Edition 2 Extensions check box when building the ICD file for the VAMP protection relay from VAMPset. This is what enables the GOOSE input configuration for the ICD file within VAMP SCD Editor.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: