{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is and how to configure JOG in Altivar 71 Drives?

Product Line:
All ATV61/71

Environment:
All environments

Cause:
Fixing a JOG speed or configuring a JOG input.

Resolution:
The jog function allows the user to run at preset speed equal to or less than 10hz when an assigned input is activated.
Jog function assignment can be found in the Application Function Menu.

To configure the JOG :
[1.7 APPLICATION FUNCT.]
[JOG]
"JOG" select the input
"JGF" select JOG speed

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: