{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are some possible causes for the torque control not to work on an ATV71?

Article available in these languages: สเปน

Issue:
Torque control not working

Product Line:
ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Motor control type not set to SVCI
torque/speed not enabled [Trq/spd switching]
Torque reference channel not assigned [Torque ref. channel]
Speed reference not assigned

Resolution:
Set motor control type t SVCI
Enable torque speed switching.  Set to "Yes" for permanent torque control or assign a logic input.
Assign a torque reference channel.  This can be set as the low speed, preset speed, analog input, serial comm or encoder feedback.
Assign a speed reference (do not assign it to the same as torque reference channel)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: