{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to get the Magelis/Harmony HMI to read a KollMorgen AKD Servo Drive low 32bit word that is 64bit word in the drive?
Issue:
How to get the Magelis/Harmony HMI to read a KollMorgen AKD Servo Drive low 32bit word that is 64bit word in the drive?

Product Line:
XBTG/GH/GK/GT, Smart iPC, Compact iPC, HMIGTO/GTU/STO/STU

Environment:
Modbus Addressing

Resolution:
To resolve the issue you need to go into the Workbench Software(the AKD configuration software) change the drive parameters scale from “MODBUS Scaling"
to “Drive internal”.  (See screenshot below).  The value will come into the Magelis as a double integer, you will need to divide by 1000 to get the correct value.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: