{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
When trying to open Webclient vijeo citect 7.40 SP1 in Window 7 64bit, error appears "Starting Citect Web Client Failed: Can not initialize citect system".
Note this error may not be on all machines but some of them may have missing file extensions which gives this error.
This error is due to not recognizing of webclient initialization files as registered file extension.
To correct this issue addition of correct MIME extension to IIS deployed folder is required as detailed below.
-Run the IIS manager (Control Panel >> Administrative Tools >> Internet Information Services)
-Go to Web Sites | Default Web Site | Citect | deploy |


- Click on example directory and go to MIME types to add file extensions.



- Now add the MIME type (File extension) .* and enter the Content type (MIME) as application/octect-stream



-Select Ok.
-Restart Webclient.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: