{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What it he maximum number of SoMachine protocol connections for a TM241 and TM251 controller?
There is a maximum of eight SoMachine protocol connections for the embedded Ethernet port of a TM241 or TM251 controller. SoMachine will use one of these connections to connect to the PLC.
This information is for controllers with a firmware version corresponding to SoMachine v4.3.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: