{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What do you do with the DC choke on an ATV61 or ATV71 high horse power drive when mounting a flange kit?
Issue:
Mounting an ATV61 with DC choke and a flange kit.

Product Line:
ATV61 ATV71 HHP Drives

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71 Drives

Cause:
N/A

Resolution:
When using the flush mount kit, the manual for the drive advises removing the dc chokes from their chassis and mounting them directly to the back pan of the enclosure.
See attachment.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Flange Mounting with heatsink outside the enclosure.png [320.15 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: