{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Trend Summary Report line graph omitting devices
Issue
A Trend Summary report is run that includes multiple devices. The line graph that is included in the report will show 2+ devices but not all of the devices.  At the same time, all of the devices are listed below the line graph in the trend summary chart.

Trend Summary Report

Product Line

Power Monitoring Expert 7.2.x

Environment
Web Applications "Reports"
Causes
The Load Profile report assumes a standard logged interval of data for all included devices. If there are devices that are being logged at varying intervals it will pick devices that are logging at the same interval and exclude the others.

Resolution
The solution is to make sure all of the devices are logging at the same interval. eg. All KW demand readings will log every 15 minutes

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: