{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Are there any restriction to the cabling of BMENOC?
When the Ethernet backplane port of BMENOC is enabled, the NOC is directly connected to the CPU. The backplane port is not protected by RSTP, only ports 2 and 3 are. Connecting the NOC and the CPU via an external cable may create an unmanaged network loop that may impact network communications.

When the BMENOC's Ethernet backplane port is enabled, do not make any connections between the NOC and the CPU via an external Ethernet cable.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: