{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the function of the "Cold Start Only" option in the Unity processor configuration?

Issue:
Function of the "Cold Start Only" in Unity Processors


Product Line:
Unity Pro/EcoStruxure Control Expert


Resolution:
Cold Start Only

If checked, this option forces the cold start of the application, instead of the normal warm start upon power cycle of the PLC.
By default, the Cold Start Only option is unchecked.
The Cold Start Only option is only supported since PLC V2.7

NOTE: The Cold Start Only check box is present only if the current selected PLC can support it.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: