{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What data types are supported by the Real Time Tables in PME and SPM?
Issue:
There are measurements available on a device such as a device's serial number and volts mode. However these measurements are not available for selection in the real time tables

Product Line:
Struxureware Power Monitoring Expert 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.0

Environment:
Web Applications Real Time Tables

Cause:
Real Time Tables support only certain data types. The measurements that do not appear in the list of available measurements are of a type that is not supported.

Resolution:
Real Time Tables only supports the following data types: numeric, date, boolean.

String type such as device type, serial number and volts mode cannot be displayed.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: