{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Video: How to place Symmetra PX back online from Maintenance Bypass (MBP)

Article available in these languages: สเปน

Issue:
How to place Symmetra PX back online from Maintenance Bypass (MBP)

Product line:
Symmetra PX 20K,40K, 80K, 100K

Environment:
All Product models, all serial numbers

Cause:
This video provides a step by step instruction on how to operate the Symmetra PX UPS from Maintenance Bypass mode, to allow the end-user to transfer load back to the UPS without interruption.

Resolution:
Preconditions: PDU with Maintenance Bypass breakers Q2 is open, Q3 is closed, UPS is in Static Bypass operation, bypass LED on display is illuminated, H2 light over Q2 should be on, H3 light over Q3 should be off.
  1. Close Q2, H2 light over Q2 and H3 light over Q3 should be on
  2. Open Q3 switch, H3 light over Q3 should remain on and H2 light over Q2 should now be off
  3. Go to the UPS display under the "Control" menu; take the UPS out of Bypass
The green "Load On" light on the UPS display should be illuminated and H2, H3 Lights should now be off over the Q2, Q3 switches in the PDU with Maintenance Bypass.

Video 1

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
UPS BYPASS SEQUENCE.pdf [90.24 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: