{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is the sharing field (none, read only, or read/write) of the variable property in Vijeo Designer pertains to the Magelis access the PLC tags?
Issue:
Is the sharing field (none, read only, or read/write) of the variable property in Vijeo Designer pertains to the Magelis access the PLC tags?

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
No, the sharing field in Vijeo Designer is for data sharing which is used for Web Gate.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: