ATV-IMC" is always 00:00 01/01/2000 | ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand" />
{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Time in ATV71 keypad under "DriveMenu -> ATV-IMC" is always 00:00 01/01/2000
This is because time is not synchronised between ATV71 and IMC card.

To enable time synchronisation the following program line should be added to ATV_IMC_Start POU:
DriveFaultDatation(Activate:=TRUE );

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: